This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:与 PMBus 共存的 I2C 接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755197/ads1114-i2c-interface-to-coexist-with-pmbus

器件型号:ADS1114

各位专家:

 ADS1114IDGST 能否在同一 I2C 接口上与标准 PMBus 器件共存? 是否存在潜在风险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhipei、


    我从未在同一总线上使用其他 PMBus 器件运行 ADS1114。 但是、PMBus 与 I2C 类似、大部分通信都可以正常工作。

    我曾遇到过有关 I2C 和 PMBus 的这篇文章:

    e2e.ti.com/.../409022

    它会导致出现一些 PMBus 不兼容问题。 除了文章中提到的要点、我要注意的是 SMBus 的最大通信频率为100kHz。 我要注意的是、ADS1114与 SMBus 类似、因为它需要类似的超时和最小总线速度。 此外、I2C VHI 和 VLO 电平在 I2C 和 PMBus 之间是不同的。

    我确实找到了一个有关使用 TMS320F2803x 上的 I2C 硬件实现 PMBus 的应用手册:

    www.ti.com/.../sprabj6.pdf

    无论如何、我对 PMBus 实施一无所知、因此无法知道在同一 I2C 接口上运行 PMBus 器件是否涉及更多风险。 我假设前面的应用手册更详细地介绍了这一点。 您可以在电源管理论坛中发帖、看看他们是否有任何有关此主题的其他信息。


    吴约瑟