Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161P997 您好!
我的客户将该解决 方案用作 AD5700+DAC161P997、发现他们可以与系统中的7个 DAC161P997通信。 当节点增加到8时、 DAC161P997将无法通信。 但按照 HART 标准、系统需要支持多达15个 DAC161P997。 这有什么问题?
系统:
SCH: