This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:HART 应用的节点编号问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753607/dac161p997-node-number-issue-with-hart-application

器件型号:DAC161P997

您好!  

我的客户将该解决  方案用作 AD5700+DAC161P997、发现他们可以与系统中的7个 DAC161P997通信。 当节点增加到8时、 DAC161P997将无法通信。 但按照 HART 标准、系统需要支持多达15个 DAC161P997。 这有什么问题?  

系统:

  

SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    他们是否对多分支模式下的通信丢失进行了任何二阶调查? 从基本调试的角度来看、检查 HART FSK 振幅似乎在列表顶部、以查看导致通信中断的原因。

    考虑到我们现在所掌握的信息有限、我猜是根本原因是系统输入阻抗的频率响应(跨 J1的引脚1和2)。 FieldComm Group 建议在直流电压为100kOhm、电容滚降为5nF 时的等效输入阻抗。 FCG 特别建议在多点模式下保持信号完整性。

    我对他们的两项建议是:

    1.检查在总线上添加更多器件时 HART FSK 信号的振幅、可能检查4、8和15个节点、并查看在添加更多节点时其衰减情况
    2.测量设计在 J1端子上的输入阻抗

    我们在有关 HART 的 TI 设计中讨论了接收阻抗主题。 TIDA01504位于第21页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    是否有此主题的更新?