This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754146/afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

我正在尝试使用 TI 提供的两个 GUI 以及这些电路板、使用 AFE5809EVAL 和 TSW1400来采集数据。 对于默认配置、采样频率为40MHz。 但我想使用较低的采样频率。 如果我从 HSDC Pro GUI 更改采样频率、我将获得正确的信号。 如何将此 GUI 用于500kHz 至20MHz 范围内的不同采样频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5809EVM 和 TSW1400EVM。
    是的、我们将研究您的问题、并将很快答复您。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5809EVM 和 TSW1400EVM。

    1) 1)首先、如果您需要使用外部时钟源来生成不同的采样频率

    对于 AFE5809 ADC 的输入时钟、

    然后 、根据 AFE5809数据表、这个采样频率受到限制

    10MSPS 至65MSPS 范围内。

    请查看数据表规格:


    2) 2)此处展示了如何将 EXT 输入时钟源连接到 AFE5809EVM。

    以及该 EXT 输入时钟的方式(以便您可以根据需要更改采样频率)

    连接到包括 AFE5809EVM + TSW1400EVM 在内的整个系统:

    3) 3)此外、当您在中将外部时钟源频率更改为 AFE5809的时钟时、

    然后、当您尝试运行 TSW1400 GUI 以从 AFE5809器件捕获输出数据时。

    请根据您的信号设置设置设置 TSW1400 GUI、正确显示以下一个示例:

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、