This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:偏移误差温度漂移和内部基准精度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740300/ads8684-offset-error-temperature-drift-and-internal-reference-accuracy

器件型号:ADS8684

您好!

我有一位客户对 ADS8684器件有2个问题。  

  1. 第8页上的"偏移误差温度漂移"参数。 ppm/°C 是否与 µV μ V/°C 相同? 因此、如果您想计算特定温度下的最大偏移误差、您需要 将偏移误差温度漂移的倍数与25°C 的度数相乘。 将其加减至25°C (EO)时的最大偏移误差? 客户希望确保这不是以 AVDD、DVDD 或基准电压为基准。  
  2. 客户提供的信息:ADC 使用的实际基准电压的精度是多少? 不是 REFIO 引脚上出现的电平。 在第10页的顶部、它只显示 Vref = 4.096 (内部)、没有任何容差、这是不可思议的、除非各种偏移和增益容差中可能已经考虑到容差。 换言之,我们也许会将"4.096"视为0容差数,因为我们在计算增益和偏移时,会考虑它实际具有的任何容差。

提前感谢您!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     

    1、以 ppm/C 为单位的偏移误差温度漂移(OFF_TD)与 uV/C 不同、请注意、后者具有一个额外的伏特单位、而给定的规格不包含电压项。

    要计算特定温度下的失调电压误差 T1、您需要找到环境温度(Ta = 25C)的差值、然后将其乘以失调电压漂移(OFF_TD)、如下所示:OFF_TD *(Ta-T1)

    这将产生 ppm/C、您可以使用转换因子10、000ppm = 1% 来转换为百分比。

     

    我发现下面涉及这一点的内容、或许他们会有所帮助。  

    ADC 精度:温度漂移对 ADC 信号链的影响(第3部分)

    设计人员应了解的数据转换器漂移相关知识

     

    内部基准在 REFIO 上测量、因此该引脚上给出的容差和规格适用于内部基准。 在第10页、内部基准额定值为4.095至4.097、此器件在出厂时经过修整、初始精度为+/- 1mV。 在数据表的第8.3/8节"参考"中、从第26页开始、有更多有关基准性能的详细信息、包括内部精度直方图、电源和温度变化以及漂移直方图

     

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    感谢您的帮助!

    1)这是测量的百分比还是满量程范围的百分比? Burr-Brown 注释假设它是 FSR 的 PPM–从根本上说、我认为它是 Vref、 但是、这将乘以为通道选择的增益、结果是我们可以将其视为以所选信号的全动态为基准的 PPM?

    2)客户是否应该将图60视为漂移的示例、或者在哪种情况下、他们可以测量温度、然后补偿漂移?

    再次感谢!

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 亲约翰,

    这将是所使用的满量程范围。 正如您所说的、如果您从基准角度获取它、然后将其乘以满量程的因子、那么您仍然会得到与最初使用满量程范围相同的结果。

    例如、如果温漂为3ppm/C、满量程范围为+/-10.24V、则 OFF_TD * FSC = 3*10^-6*(2*10.24)= 61.44uV/C

    如果您改为使用基准并根据所需的范围对其进行增益、则公式为:

    OFF_TD *(4.096*2.5)*2=61.44uV/C

    该 图显示了典型性能。 最好使用电气特性中的规格来根据测量的温度补偿漂移。


     

     

    此致

    Cynthia