您好!
我有一位客户对 ADS8684器件有2个问题。
- 第8页上的"偏移误差温度漂移"参数。 ppm/°C 是否与 µV μ V/°C 相同? 因此、如果您想计算特定温度下的最大偏移误差、您需要 将偏移误差温度漂移的倍数与25°C 的度数相乘。 将其加减至25°C (EO)时的最大偏移误差? 客户希望确保这不是以 AVDD、DVDD 或基准电压为基准。
- 客户提供的信息:ADC 使用的实际基准电压的精度是多少? 不是 REFIO 引脚上出现的电平。 在第10页的顶部、它只显示 Vref = 4.096 (内部)、没有任何容差、这是不可思议的、除非各种偏移和增益容差中可能已经考虑到容差。 换言之,我们也许会将"4.096"视为0容差数,因为我们在计算增益和偏移时,会考虑它实际具有的任何容差。
提前感谢您!
John