请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1198 大家好!
我正在使用 ADS1198、我对 SPI 时序表(第12页)感到困惑。
数据表显示、SPI 的 tclk (主时钟周期)必须介于414nsec 和514nsec 之间、即频率约为2.415MHz 和1.945MHz、 但我们可以将频率介于0.5MHz 和2.25MHz 之间的外部时钟馈送、这是不一致的、还是我不了解什么?
另一个问题是有关表上图形中的时序特性、tclk 明显比 tsclk 窄、但在表中、tclk 的值比 tsclk 宽10倍、请有人帮助我理解这一点吗?
非常感谢!
Gustavo