This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:以 AVDD 为基准的单端测量

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3450, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740030/ads1220-single-ended-measurements-with-avdd-as-reference

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:REF3450

您好!

我们需要测量四个单端通道(电压范围为0至5V)、增益为1、AVDD 为基准。 我们将直接从5V 基准芯片(例如 REF3450)提供 AVDD、而 DVDD 提供3.3V 电压。

如果我们将 MUX[3:0]设置为1000 (例如、对于第一个通道:AINP = AIN0、AINN = AVSS)-对于 AIN0 = AVSS 和 AIN0 = AVDD、输出代码是多少? (在该单极配置中、我们是否会丢失一位?)

我在数据表中找不到这种信息、我还没有硬件(尝试一下)、但我已经想实施软件了... :o)

非常感谢您的提前帮助!

此致、

福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falk、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注 ADS1220。
    很抱歉、数据表中提供的信息不是100%清晰。

    在您的情况下、您将仅利用 ADC 可用代码范围的一半、因为您仅测量"差分正"信号。
    我个人不想将其称为失去1位分辨率、因为输入参考噪声仍然与测量同时利用正代码和负代码范围的信号相同。

    对于 AIN0 = AVSS、ADS1220将输出相当于差分输入电压 VIN = 0V 的代码、这意味着值接近000000h、如数据表中的表13所示。
    对于 AIN0 = AVDD、ADS1220将输出相当于差分输入电压 VIN = 5V 的代码、这意味着值接近7FFFFFh。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    非常感谢您的快速反馈! 是的、这回答了我的问题。

    祝你度过美好的一天!

    福尔克