Other Parts Discussed in Thread: REF3450, ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 主题中讨论的其他器件:REF3450、
您好!
我们需要测量四个单端通道(电压范围为0至5V)、增益为1、AVDD 为基准。 我们将直接从5V 基准芯片(例如 REF3450)提供 AVDD、而 DVDD 提供3.3V 电压。
如果我们将 MUX[3:0]设置为1000 (例如、对于第一个通道:AINP = AIN0、AINN = AVSS)-对于 AIN0 = AVSS 和 AIN0 = AVDD、输出代码是多少? (在该单极配置中、我们是否会丢失一位?)
我在数据表中找不到这种信息、我还没有硬件(尝试一下)、但我已经想实施软件了... :o)
非常感谢您的提前帮助!
此致、
福尔克