This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:使用 TSW14J57进行数据采集

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739370/adc12dj3200evm-data-capture-using-tsw14j57

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

我想使用 TSW14J57在 ADC12DJ3200 ADC 的两个通道上捕获数据(我有 EVM)。 在高速数据采集软件 GUI 中、我使用"将原始 ADC 代码另存为 bin 文件"选项导出数据。 如何获取两个通道的数据。 在 CSV 选项中、它将其另存为2列、但如何对 bin 文件执行此操作? 我尝试在 GUI 中选择"通道2"、但这似乎没有什么影响。 它似乎总是仅从一个通道导出数据?

此致、

SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    我将对此进行研究。 我很快会回复更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    在多通道模式下捕获数据时、将创建并保存多个.bin 文件。
    这些文件应位于计算机上的以下目录位置:
    C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。 我找到了。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    还有一个问题。 格式是什么? 它保存为两个 bin 文件"ADC Temp0.bin"和"ADC Temp1.bin"。 Temp0通道1和 Temp1通道2? 还是交错式?

    更新了:有趣的是、ADC Temp0.bin 和 ADC Temp1.bin 的采样率似乎是我向电路板提供的速率的一半。 我的电路板时钟速率为983.04 MHz、我处于 JMODE2模式。 不过、在双通道模式下、我需要保存10ms 的数据、这样才能得到9830400个样本。 当我执行 CSV 时、它会将9830400x2阵列保存在 CSV 文件中。 现在、对于 bin 文件、似乎需要我将样本数设置为 19660800、以便在 bin 文件中拥有足够的数据。 但采样率似乎是一半。 我不认为这是设备问题、因为 csv 版本可以正常工作。



    此致、
    SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai

    我确认了 JMODE2的.bin 文件的数据排列。  

    ADC Temp0.bin 包含 Ch1的数据。

    ADC Temp1.bin 包含 Ch2的数据。

    每个12b 样本以2个字节的形式保存、上部半字节用0填充。

    对于983.04MHz 和 JMODE2或 JMODE3的输入时钟、每个输入的采样率为983.04MSPS。 通道1和通道2以该速率同时采样。

    如果您切换至 JMODE0并保持983.04 MHz 时钟、则采样率将为1966.08MSPS、但在该模式下、只有一个输入。

    此致、

    Jim B