主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200
您好!
我想使用 TSW14J57在 ADC12DJ3200 ADC 的两个通道上捕获数据(我有 EVM)。 在高速数据采集软件 GUI 中、我使用"将原始 ADC 代码另存为 bin 文件"选项导出数据。 如何获取两个通道的数据。 在 CSV 选项中、它将其另存为2列、但如何对 bin 文件执行此操作? 我尝试在 GUI 中选择"通道2"、但这似乎没有什么影响。 它似乎总是仅从一个通道导出数据?
此致、
SAI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TSW14J57在 ADC12DJ3200 ADC 的两个通道上捕获数据(我有 EVM)。 在高速数据采集软件 GUI 中、我使用"将原始 ADC 代码另存为 bin 文件"选项导出数据。 如何获取两个通道的数据。 在 CSV 选项中、它将其另存为2列、但如何对 bin 文件执行此操作? 我尝试在 GUI 中选择"通道2"、但这似乎没有什么影响。 它似乎总是仅从一个通道导出数据?
此致、
SAI。
您好、Jim、
还有一个问题。 格式是什么? 它保存为两个 bin 文件"ADC Temp0.bin"和"ADC Temp1.bin"。 Temp0通道1和 Temp1通道2? 还是交错式?
更新了:有趣的是、ADC Temp0.bin 和 ADC Temp1.bin 的采样率似乎是我向电路板提供的速率的一半。 我的电路板时钟速率为983.04 MHz、我处于 JMODE2模式。 不过、在双通道模式下、我需要保存10ms 的数据、这样才能得到9830400个样本。 当我执行 CSV 时、它会将9830400x2阵列保存在 CSV 文件中。 现在、对于 bin 文件、似乎需要我将样本数设置为 19660800、以便在 bin 文件中拥有足够的数据。 但采样率似乎是一半。 我不认为这是设备问题、因为 csv 版本可以正常工作。
此致、
SAI。
你好、Sai
我确认了 JMODE2的.bin 文件的数据排列。
ADC Temp0.bin 包含 Ch1的数据。
ADC Temp1.bin 包含 Ch2的数据。
每个12b 样本以2个字节的形式保存、上部半字节用0填充。
对于983.04MHz 和 JMODE2或 JMODE3的输入时钟、每个输入的采样率为983.04MSPS。 通道1和通道2以该速率同时采样。
如果您切换至 JMODE0并保持983.04 MHz 时钟、则采样率将为1966.08MSPS、但在该模式下、只有一个输入。
此致、
Jim B