This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:LMFSHd

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752550/afe7444-lmfshd

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件: AFE7422

您好!

我不熟悉高速数据转换器。 AFE7444具有数据表中指定的 LMFS。 但是、有5个数字、而不是4个数字。 因此、我想最后一个部分是"HD"部分。 HD 是什么意思?

此致、
Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Imran、

    如果将单个样本细分为多个片段并通过多个通道传输、则高密度为1 (HD =1)。 使用 HD=1的唯一模式是仅适用于 AFE7422的模式1。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    感谢您的快速回复。

    那么、我是否正确理解了数据表中的表格:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau783/slau783.pdf

    在第一页上、显示了一列 TX LMFS、在第一个数据行中、显示了84111、这对应于配置:

    L = 8、M = 4、F = 1、S = 1、HD = 1?

    第二个问题是:"通过多个通道将样本分解为多个片段"

    将此用作参考:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2014/09/24/jesd204b-determining-your-link-configuration

    由于在 JESD204B 接口内、似乎存在严格的层级结构

    1个链路包含 L 通道
    1通道包含 M 帧
    1帧包含 F 八位位组
    1个八位位组包含 S 位

    在多个通道上拆分样本有何意义? 有一点、我认为这听起来像是某种压缩技术或相干传输。 有没有白皮书、我可以在哪里阅读? 或者、如果它足够简单、您能澄清一下吗? 是否有关于 HD 模式的任何说明?

    此致、
    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    我已将您的问题转发给设备专家。 您应该很快得到响应。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到消息"TI 认为它已解决"。 然而,我提出了一个后续问题,以澄清这一问题。 请回答以下问题吗?

    此致、
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    对于 TX LMFS = 84111、请参阅以下 JESD 格式表。 请注意通道 I 的采样是如何总计16位的(i0[15:0])。 然而、在单帧中、16位采样的一半位于通道1 (  i0[15:8])、而另一半则封装在通道2 (i0[7:0])。 由于这种高清、因此高密度设置为1。  

    希望这能解答您的问题。  

    优素福