主题中讨论的其他器件: AFE7422
您好!
我不熟悉高速数据转换器。 AFE7444具有数据表中指定的 LMFS。 但是、有5个数字、而不是4个数字。 因此、我想最后一个部分是"HD"部分。 HD 是什么意思?
此致、
Imran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yusuf:
感谢您的快速回复。
那么、我是否正确理解了数据表中的表格:
http://www.ti.com/lit/ug/slau783/slau783.pdf
在第一页上、显示了一列 TX LMFS、在第一个数据行中、显示了84111、这对应于配置:
L = 8、M = 4、F = 1、S = 1、HD = 1?
第二个问题是:"通过多个通道将样本分解为多个片段"
将此用作参考:
由于在 JESD204B 接口内、似乎存在严格的层级结构
1个链路包含 L 通道
1通道包含 M 帧
1帧包含 F 八位位组
1个八位位组包含 S 位
在多个通道上拆分样本有何意义? 有一点、我认为这听起来像是某种压缩技术或相干传输。 有没有白皮书、我可以在哪里阅读? 或者、如果它足够简单、您能澄清一下吗? 是否有关于 HD 模式的任何说明?
此致、
Imran