This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282 EVM 可用性

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, DAC9881, ADS1282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738409/dac1282-dac1282-evm-availability

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件: DAC9881ADS1282

 是否有用于测试的 DAC1282评估板? 我在 ftp.ti.com/.../DAC1282 EVM 用户 Guide.pdf 中看到 DAC1282是 ADC1282 EVM 的一部分、但在电路板架构中找不到它。

有人可以清除雾?

谢谢

条形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我们从未正式发布适用于 DAC1282的 EVM、因此没有适用于该器件的 EVM。

    您是否在寻找精密 DAC?
    如果是、我想指出的是、DAC1282通常是因为其分辨率而出现的、但实际上它是相当嘈杂的。 其用例通常仅限于 ADS1282的低失真测试 DAC;因此、我建议您在大多数精密应用中查看 DAC9881。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回答。

    我们的需求正是您所说的"检查 ADC1282。 因此、我们需要所有现成的构建 DAC EVM 以及用于测试的软件、以缩短构建一个 DAC 的时间。 正如我在文章中看到的、有一个用于控制 DAC 的 GUI。 如果是的话、它使用的是什么板以及哪个软件? 正如我在 ADC1282用户指南中看到的、DAC1282在其电路板上、但在电路板的架构中找不到它。

    此致

    条形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我认为"EVM"不是实际的 EVM、而是原始特性 PCB。

    如果我能找到 DAC1282的示例原理图、那会有帮助吗?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Chris。

    我们只需要评估 ADC 并使用所有就绪板。 我们没有时间构建板并使其与 PC 兼容。

    谢谢

    条形图。