请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC1282 主题中讨论的其他器件: DAC9881、 ADS1282
是否有用于测试的 DAC1282评估板? 我在 ftp.ti.com/.../DAC1282 EVM 用户 Guide.pdf 中看到 DAC1282是 ADC1282 EVM 的一部分、但在电路板架构中找不到它。
有人可以清除雾?
谢谢
条形图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Chris 的回答。
我们的需求正是您所说的"检查 ADC1282。 因此、我们需要所有现成的构建 DAC EVM 以及用于测试的软件、以缩短构建一个 DAC 的时间。 正如我在文章中看到的、有一个用于控制 DAC 的 GUI。 如果是的话、它使用的是什么板以及哪个软件? 正如我在 ADC1282用户指南中看到的、DAC1282在其电路板上、但在电路板的架构中找不到它。
此致
条形图。