This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:哪个寄存器是 configtbd?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738906/dac38j84-which-register-is-configtbd

器件型号:DAC38J84

您好!

我在手册中找到"configtbD"的3个引用。  

在任何地方都可以使用正确的寄存器名称吗?

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个 configtbd 是警报寄存器、位于 CONFIG100 (0x65)至 CONFIG109 (0x6E)之间

    第二个 configtbd 位于 CONFIG3中、相对于 DAC 输出增益

    第三个 configtbd 位于 CONFIG27中、用于启用 DAC 电流镜的外部基准。 我们的大多数客户使用内部生成的基准(带隙)来匹配相对于整个芯片的工艺和温度漂移方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康锦实的这一迅速而权威的答复。

    似乎"configtbd"的第一个实例可能是为了广义的,如"configX"中 X 的其中一个值所示...

    第2个和第3个实例似乎是简单的印刷错误。

    作为 后续问题、是否有人曾问过"configtbd"? 我必须搜索错误。

    满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    原始作者在发布此数据表之前未进行彻底检查。 "tbd"或待确定的值应由实际寄存器名称填充。
    实际的寄存器功能(如 textref_ENA 或报警寄存器)保持正确。 它是实际的寄存器编号、变为 TBD。。。 我已要求更新它们。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高德尼亚、姜。
    我感谢你坦率和明确地回答了你的问题。
    此致--Todd