This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ECG RLD 输出连接至新生儿患者

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1292RECG-FE, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734675/ads1292r-ecg-rld-output-connection-to-neonate-patient

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292ADS1293

您好!

我需要为新生儿患者设计具有呼吸功能的 ECG 机器。

对于新生儿病人,只需连接三个导联(RA、LA 和 LL)。 我计划使用 ADS1292R IC,但 ADS1292的 RLD 输出需要连接到病人的 RL,

在新生儿病人3导联心电图电缆中,只有 RA、LA 和 LL 导联可用,因此您能指导我如何为新生儿病人连接和配置 ADS1292。

谢谢、

此致

Swapnil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    使用 ADS1292R 不需要 RLD 放大器。 您可以使用适当的寄存器设置在内部禁用放大器。

    如果不在人体上建立共模电压、您将需要对电极输入进行交流耦合。  这可以通过串联电容器之后的简单电阻分压器来实现。 ADS1292R 评估板(ADS1292RECG-FE)的原理图显示了如何通过短接 C49和 C50以及卸载 C45和 C47来实现这一点。  

    请注意、我仅介绍一个交流耦合输入的示例。 如果您需要使用 ADS1292R 测量呼吸、则可以在通道2上实现上面所示的电路。 通道1应按照 EVM 原理图中所示进行连接、以进行呼吸测量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答、我将尝试此操作。

    另外、我想问、如果我使用的是 ADS1293并且我不想使用 RL (IN4) 、而只想使用 RA、LA 在这种情况下、LL 引线 RL (IN4)引脚应保持高电平、低电平或保持悬空、以获得无噪声 ECG 信号。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapnil、

    数据表未明确说明在不使用 ADS1293上的 RLDOUT 有何作用。 我觉得 RLD 放大器断电并使该引脚悬空是可以的、因为它是模拟输出、而不是输入。 请记住在 RLD_CN 寄存器(0Ch)中设置 SHDN_RLD = 1和 SELRLD = 000。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的评论,我会检查并返回给您。