This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:ADS54J20

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737659/ads54j20evm-ads54j20

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J20

在参考原理图中、我们看到一些中间电压转换、以生成 DAC 所需的电压。 有什么具体原因吗? 在我们的应用电路中、它是否必须遵循? 请分享您的反馈。 您及时的响应非常值得注意。

以下是电源树:

5V-->3.7V->3.3V->DAC

5V-->3.7V->3.0V->DAC

5V->2.3V->1.9--> DAC

2.3V->1.9V->DAC

2.3V->1.15V--> DAC

谢谢、

K.Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K、

    此帖子的标题适用于 ADC、但您在 帖子中引用的是 DAC。 您是说 DAC 器件吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要问的是 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshak、

    为了最大限度地降低 LDO 稳压器的功率损耗、输出电压和输入电压之间的差值越低(最高可达到数据表中规定的最小值)、越好。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道 LDO 中的功率损耗是由于输出电压和输入电压之间存在较大的差值。 我想知道、如果将5V 转换为1.15V、就噪声而言、它是否会对 ADC 产生任何影响。
    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Switching-Supply-App-note.pdfHarsha、

    它将取决于您使用什么将电压转换为1.15V。 但是、由于这是 JESD 发送器的电源、因此它对噪声的敏感度不如其他电源。 该电源消耗的电流最大(典型值为~ 566mA)、因此如果您计划在 该电源上使用 LDO 并在其上施加3.85V 压降、则会产生大量功率损耗。 您是否提出这一问题是因为您计划为此电压使用开关电源? 如果是、我认为您可以。 随附的是 TI 在另一个 ADC 上执行的与此应用相关的应用手册、但也应适用于 ADS54J20。  

    只需确保遵循数据表表表表10.1中所示的电源排序。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的及时响应。 我们将遵循电源序列 SIR。 在原理图中、我们遵循以下电源序列:


    我们将 LDO TPS7A8300ARGWT 用于后续转换的每次转换。
    5V->3.3V_DAC
    5V->3V_DAC
    5V->1.9V_DAC
    5V->1.9V_DAC
    5V->1.15V_DAC

    请告诉我、就噪声而言、它是否会对 ADC 产生影响。

    谢谢。
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harsha、

    由于 IOVDD LDO 的功率将超过2W、我将 向电源组论坛发送一篇文章、征求他们 对此的意见。  否则、所有其他电源将正常。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的更新。 将等待您在 IOVDD LDO 上的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harsha、

    我需要您将问题发布到电源组。 我现在没有 BW 来支持这一点。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    感谢您的支持。