This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801 -差分模拟输入布线阻抗

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, CDCE62002, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734310/afe5801---differential-analog-input-routing-impedance

主题中讨论的其他器件:AFE5801CDCE62002AFE5808A

尊敬的 TI 团队:

我将 AFE5801用于我的项目之一、我有以下问题:

(1)我想知道输入模拟信号(差分)的路由所使用的差分阻抗。 您建议的任何布线宽度和间距建议?

(2)目前我仅使用6个通道。 您建议如何处理未使用的模拟输入? 同样、您建议如何处理相应未使用模拟通道的未使用 LVDS 输出

(3)以 PDN、RESET、SCLK、SDATA、SEN#为基准的信号电源是多少? 在数据表中、这些引脚上的最大输入电压被写为3.6V、类似地、SDOUT 被写为1.8V? 您能否澄清一下、因为我使用3.3V 电源驱动来自 FPGA 组的这些信号。  

(4)信号 PDN、RESET、SCLK、SDATA、SEN#是否需要任何外部上拉/下拉电阻器? 如果是,上拉电阻应以什么电源为基准?

期待您的回复。

谢谢

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 TI AFE5801器件。

    我们将研究您的问题、并尽快答复您。

    再次感谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    你过得怎么样?

    对于您的问题#1:

    AFE5801具有高阻抗差分输入(INP、INM)

    (请查看数据表中的以下图表。)

    因此、其输入信号路由将由您的输入信号结构决定:

    (例如、人们通常使用50欧姆阻抗信号源、

    此外 、我们的 AFE5801 EVM 使用1:1变压器并通过进行端接

    (25.5ohm + 25.5ohm)//(5Kohm + 5Kohm)在输入信号末尾等于大约50ohm。)

    因此、布线宽度(可能影响阻抗)取决于  信号源的类型

    电流消耗。

    此外、对于通道间的间距、

    我们建议间隔足够大、以避免信号串扰效应。

    对于问题2、

    对于这两个未使用的通道、我们建议将每个输入连接到 GND

    (注意:通道输入引脚必须首先连接到串联电容器、然后再连接到 GND。)

    对于未使用的 LVDS 输出引脚、尽管它们未被使用、

    请仍使用100欧姆端接每个未使用的差分引脚。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    感谢您的回复。 您能否回答我的其他问题3和4?

    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    你过得怎么样?

    对于您的问题#3:

    是的、AFE5801数据表提到了这一点

    当 SDOUT 输出设置 为高电平时、其输出电压=1.6V ~1.8V (而不是3.3V)。

    我们在 SDOUT 引脚上测量了一个 AFE5801 EVM。

    它显示了它的低电平输出电压= 0V 并且它的高电平输出电压= 1.6V。

    因此数据表是正确的。

    对于您的问题#4:

    请从数据表中查看以下内容:

    以下所有引脚(PDN、RESET、SCLK、SDATA)

    AFE5801器件内部已经有下拉电阻器。

    引脚 SEN#在 AFE5801器件内部已经有上拉电阻器。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我对 AFE5801芯片中的 CLKINP 和 CLKINM 引脚有疑问。 我想将它们用作 LVDS 输入。 是否有需要写入的寄存器将其配置为 LVDS 输入或是否自动完成。 此外,LVDS 接收器是否会提供100欧姆阻抗? 我将使用 CDCE62002驱动此处的时钟、CDCE62002的输出配置为 LVDS。 我想知道我是否需要使用100欧姆或 CLKINP 和 CLKINM 引脚上的 LVDS 接收器终止该端接

    期待您的回复

    谢谢
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    你过得怎么样?

    感谢您将 AFE5801器件和 CDCE62002器件用于您的低抖动 时钟分配。

    是的、我们的许多 AFE 器件都使用一个时钟源进行连接

    许多 AFE 都使用时钟分配网络电路。

    如需更多信息、请参阅:www.ti.com/lit/ds/symlink/afe5808a.pdf

    以下是一个示例:

    对于您的时钟输入源、

    如果您的时钟源来自 LVDS 配置、

    下面的示例展示了如何从时钟源进行连接

    至 AFE 的时钟输入引脚:

    例如、当源时钟来自 LVDS 时、

    然后是 AFE 时钟输入引脚的100欧姆终端

    进行通信。

    请看一下。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、