请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC16DX370 器件 ADC16DX370RMET 是否需要美国再出口许可证?
如果符合或超过具有 US ECCN 3A001的器件 ADC16DX370RMET 所示的参数、 A.5. A
如果需要美国再出口许可证、请提供书面支持/电子邮件确认)
应用程序。 A.5. A
1) 1) Pls 在器件 ADC16DX370RMET 上获得制造商/供应商书面/电子邮件确认(如果是)
1) 1)"设计或修改"用于军事用途、
2)密封和
3) 3)额定工作温度范围为-54摄氏度至+125摄氏度
现在、客户将在具有器件环境测试目标系统的试验箱中进行测试、试验箱温度可随湿度变化-40至85 (在某些情况下为100度)、但目标可保证高达85度的工作温度