This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370:器件 ADC16DX370REMT 是否需要美国再出口许可证?

Guru**** 2504055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DX370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737797/adc16dx370-device-adc16dx370remt-need-us-re-export-licence-required

器件型号:ADC16DX370

器件 ADC16DX370RMET 是否需要美国再出口许可证?

如果符合或超过具有 US ECCN 3A001的器件 ADC16DX370RMET 所示的参数、 A.5. A

如果需要美国再出口许可证、请提供书面支持/电子邮件确认)

 

应用程序。 A.5. A

1) 1) Pls 在器件 ADC16DX370RMET 上获得制造商/供应商书面/电子邮件确认(如果是)  

1) 1)"设计或修改"用于军事用途、

2)密封和

3) 3)额定工作温度范围为-54摄氏度至+125摄氏度

 

现在、客户将在具有器件环境测试目标系统的试验箱中进行测试、试验箱温度可随湿度变化-40至85 (在某些情况下为100度)、但目标可保证高达85度的工作温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan
    ADC16DX370后缀 RMET 不是为军事用途而设计或修改的、不是密封的、也不适用于在-54至+125C 以上的额定温度范围内运行。 工作温度范围仅为-40°C 至+85°C。
    此致、
    Jim B