请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ2700 主题中讨论的其他器件:DAC38RF82、
大家好!
是否有任何方法可以测试 TI 数据转换器的 JESD204B 接口?
我们在其中一个电路板上安装了 ADC12DJ2700和 DAC38RF82、并希望测试不带 FPGA 的 JESD 接口的功能。
该测试只应是最小测试、例如使用万用表。
是否可以测量 JESD 端口的阻抗或共模电压?
我们板上的 JESD 接口与 TI 评估板上的接口类似。
总的来说、获得 一个更详细的 ADC12DJ2700和 DAC38RF82 JESD 端口输出/输入电路方框图将会非常有帮助。
您能用此类方框图为我们提供支持吗?
非常感谢!
此致、
Paul