This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:JESD 输出

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735354/adc12dj2700-jesd-outputs

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

大家好!

是否有任何方法可以测试 TI 数据转换器的 JESD204B 接口?

我们在其中一个电路板上安装了 ADC12DJ2700和 DAC38RF82、并希望测试不带 FPGA 的 JESD 接口的功能。

该测试只应是最小测试、例如使用万用表。

是否可以测量 JESD 端口的阻抗或共模电压?

我们板上的 JESD 接口与 TI 评估板上的接口类似。

总的来说、获得 一个更详细的 ADC12DJ2700和 DAC38RF82 JESD 端口输出/输入电路方框图将会非常有帮助。

您能用此类方框图为我们提供支持吗?

非常感谢!

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、

    我已将您的问题转发给设备所有者。 他很快就会回来。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    对于 ADC12DJ2700、您可以使用 JESD204B 测试模式10和11 (通过 JTEST 寄存器0x205h 位3:0进行设置)、这两种模式可使串行输出保持低电平、串行输出保持高电平。 这两种设置将串行输出置于静态差分0和差分1状态。 当器件处于此测试模式时、您应该能够测量每个对上的差分振幅。 数据表未列出输出振幅、但您应该会看到所有对的振幅都一致。
    我将让我的一位同事就 DAC 串行输入的测试做出回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    DAC 的信息需要 NDA。 如果您想继续、请向我发送您的电子邮件地址。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    如果您能给我发送 DAC 的信息、那将会非常好。
    我的电子邮件地址:paul.rott@rohde-schwarz.com

    您是否能够通过 DAC 和 ADC 的 JESD 输入和输出的内部方框图为我们提供支持? 这也会非常有帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    非常感谢您提供的这些信息!

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我正在尝试找到 ADC 串行器输出的简化电路 sketch。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    下面是 ADC12DJ2700 JESD204B 串行数据输出的简化电路 sketch:

    电阻器的近似值为 Rs = 90 欧姆、Rp = 110欧姆。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    非常感谢您的支持。

    我认为我们的关切已得到解决。

    此致

    Paul