This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262EVM

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735734/ads1262-ads1262evm

器件型号:ADS1262

您好!

我正在使用 ADS1262 EVM、这是我第一次使用它。

我尝试通过一个除法器来读取施加在其中一个模拟输入通道上的电压。 我已将+ve 终端连接到 ADS1262EVM 上的 in3、COM 连接到 IN4、当我尝试通过 ADC-PRO 捕获它时、我得到以下错误:

ADC1低基准故障、PGA 负电源轨故障、PGA 正电源轨故障、ADC1输入超出范围故障。

我甚至使用 PGA- BYPASS 进行了尝试、但仍然得到相同的误差。

如果上述方法不正确、您能否告诉我如何继续?

谢谢、此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您是否能够共享 ADS1262寄存器设置?


    对于"ADC1低基准故障":
    您使用什么作为参考源? 如果使用外部基准、那么外部基准电压是多少? 也许基准多路复用器设置不正确、或者基准源不会相对于 ADS1262EVM 上的 AVSS 电压正确偏置。 如果使用内部基准、那么我将仔细检查寄存器设置、以确保它被启用并且 REFOUT 引脚不会被重载。

    对于其他故障:
    您是否知道校准器的 COM 电压相对于 ADS1262EVM 的接地端而言是多少? COM 是否连接到 EVM 上的任何 GND、AVSS 或 REFOUT 网络? 此外、Ve 上的电压是多少?配置的 PGA 增益是多少? 听起来您可能会在这里同时遇到各种问题。 校准器的电压可能未正确偏置到 ADC 的共模输入范围、并且输入电压可能会被增益至高于基准电压、从而导致 ADC 的输出代码削波至满量程。

    请注意、PGA 旁路时仍会触发 PGA 警报。 通常、您可以在绕过 PGA 时忽略这些警报;但是、低基准和输入超限标志仍然指示存在问题(即使绕过 PGA)。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的回复。

    嗯、我正在使用内部基准、我已经启用了旁路和禁用斩波。 我将从校准器输送500mV 的电压。

    COM 连接到 EVM 的 AIN4、+ve 连接到 AIN3。  AIN3相对于 EVM GND 的电压与 AIN3相对于 AIN4的电压相同、即500mV。

    这是 寄存器映射  

    e2e.ti.com/.../6242.ADS126x-Register-Map.txt

    在2V 以下、它提供相同的误差、但当我 通过校准器在+ve 连接到 AIN3且 COM 连接到 AIN4的情况下馈电压超过2V 时、它会提供该误差。

    请指导我。

    谢谢、此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    绕过 PGA (BYPASS = 1)时、您可以忽略"PGARAIL_N"。 当负输入电压低于0.3V 时、该标志将始终置1。 无论如何、如果您想尝试解决此错误标志、那么也许您可以将校准器的 COM 引脚(假设它是高输入阻抗)连接到 ADS1262上的 AINCOM、并启用 VBIAS 电平转换器以将共模电压设置为~2.5V。

    "INPRNG"标志是一个不应忽略的不同错误。 通常、当输入电压(输入增益的乘积)超过 VREF 时、您会看到此误差。 在启用内部基准并绕过 PGA 的情况下、在输入信号>= 2.5V 之前、您不应看到此错误标志。

    要检查可接受的输入信号范围、请参阅此 Excel 计算器 中的"PGA1输入范围"选项卡:www.ti.com/.../ads126x-calc-tool

    请告诉我这是否有帮助、
    Chris