Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
您好!
我正在使用 ADS1262 EVM、这是我第一次使用它。
我尝试通过一个除法器来读取施加在其中一个模拟输入通道上的电压。 我已将+ve 终端连接到 ADS1262EVM 上的 in3、COM 连接到 IN4、当我尝试通过 ADC-PRO 捕获它时、我得到以下错误:
ADC1低基准故障、PGA 负电源轨故障、PGA 正电源轨故障、ADC1输入超出范围故障。
我甚至使用 PGA- BYPASS 进行了尝试、但仍然得到相同的误差。
如果上述方法不正确、您能否告诉我如何继续?
谢谢、此致、
Nikhil