This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490电源

Guru**** 2548480 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735968/afe4490-afe4490-power-supply

器件型号:AFE4490

数据表列出了:

"案例1:LED 正向电压使得 LED_DRV_SUP 上的电压可接受3.3V (例如)。 在这种情况下、3.3V 单电源可用于驱动全部四个引脚(RX_ANA_SUP、RX_DIG_SUP、TX_CTRL_SUP、LED_DRV_SUP)。 由于 LED_DRV_SUP 承载来自 LED 的高开关电流、因此在发送和接收电源之间提供一定程度的隔离。"

在我看来、所有四个引脚都可以由单个3.3V 电源供电、但随后说必须隔离 TX 和 RX 电源。 那么、是否可以使用单个电源为两者供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、只要 LED 的正向压降满足 AFE4490的余量电压要求、您就可以对所有电源使用单电源。
    此外、您还必须确保当 LED 获取编程电流时、3.3V 单电源不应下降、因为它将用作其他电源。

    此致、
    Prabin