请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 数据表列出了:
"案例1:LED 正向电压使得 LED_DRV_SUP 上的电压可接受3.3V (例如)。 在这种情况下、3.3V 单电源可用于驱动全部四个引脚(RX_ANA_SUP、RX_DIG_SUP、TX_CTRL_SUP、LED_DRV_SUP)。 由于 LED_DRV_SUP 承载来自 LED 的高开关电流、因此在发送和接收电源之间提供一定程度的隔离。"
在我看来、所有四个引脚都可以由单个3.3V 电源供电、但随后说必须隔离 TX 和 RX 电源。 那么、是否可以使用单个电源为两者供电?