This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:用于+5至-5电压范围的 ADS1252外部基准电路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ISO224, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732971/ads1252-ads1252-external-reference-circuit-for-5-to--5-voltage-range

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件: ISO224REF5040OPA2350REF5025

您好!  

我有一个问题。 我想使用 ADS1252芯片测量+5V 至-5V 的电压、速率为41667Hz。

网络上是否有适用于我的应用的特定电路可用于我的应用?

很棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    您是否尝试测量单端+/- 5V? 如果是、您可以尝试研究单端到差分转换电路、例如:

    您是否还能够提供有关信号源输出阻抗、ADS1252使用的基准电压、系统中的电源轨的更多信息(如果您知道)? 这些信息对于查找合适的放大器电路非常有帮助。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我将通过电压偏差器(820k 和9.1k 电阻器)测量230V 交流电,以便输出电压偏差为+-5V
    到目前为止、我在网络上发现的是 REF50XX、没有什么比我的应用更好的了。
    我想得到很好的正弦波。

    您的意思是什么电源轨?

    很棒的酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考、ADS1252通过 SPI 接口连接到 Arduino MEGA 2560、我希望从 Arduino 获得16MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    [引用 user="Matej Oder"]我将通过电压偏差器(820k 和9.1k 电阻器)测量230V 交流电流[/quot]

    在这种情况下、您是否在寻找隔离式放大器来保护系统中的其他电路? 如果是这样、您可能需要了解 ISO224。 该器件可让您提供更大的+/- 10V 信号、而不必对输入进行太大的分频。 在输出端、它将提供一个可由 ADC 测量的差分+/- 4V 信号。

     有关更多信息、请参阅:

    [引用 user="Matej Oder"]您的意思是什么是耗材导轨?

    我想知道您打算在系统中使用什么电源电压为各种器件供电。 许多放大器电路需要更大的电源电压或负电源轨才能与+/-5V 信号连接。 对于 tte ISO224、您可能可以使用5V 电源轨为所有器件供电;但是、您仍然需要一个隔离式升压转换器为 VDD1提供12V 或15V 电源。 校正:ISO224可在4.5V 至18V 范围内的任何位置使用 VDD1运行、因此您可以根据需要升高电压、但您不必这样做。  

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    超级、这将非常有用、基准电压也是如此。 我是否需要它用于我的应用。 以及是否有连接所有器件的电路原理图。

    我正在使用该器件 、我稍后会将其描述为我的毕业典礼。 因此、我希望工作电路稍后必须连接到我的

    所有这些都是必填项目、我必须在2019年1月之前完成所有项目。

    很棒的酒店   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matej、

    ADS1252绝对需要外部基准源... 实际上、所有 ADC 都需要某种基准电压、因为它们通过比较输入信号与基准电压并输出与这些电压之比成比例的数字代码来运行。 因此、您的基准源必须准确、否则它将直接影响 ADC 的测量精度。

    我建议使用 REF5040作为 ADS1252的基准源。 REF5040的输出应能够直接连接到 ADS1252的 VREF 引脚(只需确保在 REF5040的输出端添加一个大小合适的电容器以保持其稳定)。

    祝您在项目中一切顺利! 如果您对此电路有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能不能只是检查一下我的操作是否正确、还是告诉我您是否对原理图进行了任何更改、A 目前尚未添加 ISO224?

    还有机会获得 ISO224的一个样片吗? ;)  

    很棒的酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    您是否愿意将 ISO224添加到您的电路中、然后重新发送更最终的原理图?

    电流原理图中存在很多潜在问题、尤其是 OPA2350周围的问题;希望添加 ISO224有助于解决其中的许多问题。 另外、请仔细检查所有组件是否都已连接到电源。 此外、我认为 MCU 上的 TCK/TMS/TDO/TDI 信号通常与 JTAG 连接相关、因此这些引脚可能不是与 ADS1252进行串行通信的最佳选择。 我建议连接到不使用任何其他特殊功能的 SPI 引脚。

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    差点忘了...我想您可以在 www.ti.com/product/ISO224/samplebuy 上获取 ISO224样片

    BR、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的链接。

    此处的 SI 原理图中包含 ISO224和用于电压测量的所有其他器件

    很棒的酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matej、

    感谢您发送更加最终确定和完善的原理图!

    我只想谈几点意见:
    REF50xx 具有缓冲输出、因此您可以将其直接连接到 ADS1252。 我建议使用 REF5040、因为您计划测量+/- 4V 信号。
    此外、我相信 ISO224也可以直接连接到 ADS1252输入。 通常、在信号源和 ADC 之间添加更多的放大器级会增加系统的总体噪声、失调电压和增益误差。
    -确保将 CLK 信号应用于 ADS1252,如果没有该时钟,ADS1252将无法运行。
    也许这张截图中没有显示、但我建议在 ADS1252的 VDD 引脚上使用去耦电容器。

    您是否找到了为 VDD1生成隔离式12V 的方法? 由于您使用的是高电压、因此最好避免从隔离栅创建任何可能的传导路径。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我按照您的说明更改原理图、现在看起来就是这样的

    我忘记将 REF5025更改为 REF5040。

    我不知道 R1和 C10的值是多少。 对于隔离式12V、我想用比例为1:1的变压器、您对此有何看法、或许还有更好的方法吗?

    为 Matej 打润滑脂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    很抱歉耽误你的答复。

    R1和 C10的值将取决于采样信号的频率、输入电容以及要设置滤波器截止点的位置。 (通常为输入信号频率的10倍)继续、将 C10设置为820pF、有关如何选择 R1的更多信息、请参阅 TI 精密 ADC 实验室。 (第4和5节)

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    使用1:1变压器将起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我更改了分压器 R6 (237k)和 R7 (12.4k)的值。 现在、如果我是正确的、我必须将 C10的值更改为237pF。 对于 R1、我可以 计算出如何选择值。

    我将使用任何截止信号对50Hz 采样、ADS12152的全采样能力。

    原理图中的一切都好吗?  

    为 Matej 打润滑脂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej、

    如果输入端为230V、则更改 R6和 R7将在 ISO224的输入端产生11.4V 电压、这是正常的。

    为什么必须将 C10的值更改为237pF? 在我的上一篇文章中、我建议为 C10使用820pF 的电容。

    如果您无法确定如何设置 R1、我建议您观看我在上一篇文章中建议的视频、并考虑将 R1设置为105欧姆。  

    这将为您提供 1.85MHz 的低通滤波器频率、从而以低于截止频率的频率有效传递所有信号。 为了获得更高的性能和更清晰的信号、您可能需要将 R 值调整为更接近5kHz。  

    1/(2 π R*C)


    在选择 R1之前、您的原理图不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    抱歉、我认为 C10必须与 R7相同。

    感谢你的帮助。

    很棒的酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matej、

    不用担心! 不用客气。 如果您有更多问题、请告知我们!