主题中讨论的其他器件: ISO224、 REF5040、 OPA2350、 REF5025
您好!
我有一个问题。 我想使用 ADS1252芯片测量+5V 至-5V 的电压、速率为41667Hz。
网络上是否有适用于我的应用的特定电路可用于我的应用?
很棒的酒店
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matej、
[引用 user="Matej Oder"]我将通过电压偏差器(820k 和9.1k 电阻器)测量230V 交流电流[/quot]
在这种情况下、您是否在寻找隔离式放大器来保护系统中的其他电路? 如果是这样、您可能需要了解 ISO224。 该器件可让您提供更大的+/- 10V 信号、而不必对输入进行太大的分频。 在输出端、它将提供一个可由 ADC 测量的差分+/- 4V 信号。
[引用 user="Matej Oder"]您的意思是什么是耗材导轨?
我想知道您打算在系统中使用什么电源电压为各种器件供电。 许多放大器电路需要更大的电源电压或负电源轨才能与+/-5V 信号连接。 对于 tte ISO224、您可能可以使用5V 电源轨为所有器件供电;但是、您仍然需要一个隔离式升压转换器为 VDD1提供12V 或15V 电源。 校正:ISO224可在4.5V 至18V 范围内的任何位置使用 VDD1运行、因此您可以根据需要升高电压、但您不必这样做。
此致、
Chris
您好、Matej、
您是否愿意将 ISO224添加到您的电路中、然后重新发送更最终的原理图?
电流原理图中存在很多潜在问题、尤其是 OPA2350周围的问题;希望添加 ISO224有助于解决其中的许多问题。 另外、请仔细检查所有组件是否都已连接到电源。 此外、我认为 MCU 上的 TCK/TMS/TDO/TDI 信号通常与 JTAG 连接相关、因此这些引脚可能不是与 ADS1252进行串行通信的最佳选择。 我建议连接到不使用任何其他特殊功能的 SPI 引脚。
谢谢、
Chris
您好、Matej、
很抱歉耽误你的答复。
R1和 C10的值将取决于采样信号的频率、输入电容以及要设置滤波器截止点的位置。 (通常为输入信号频率的10倍)继续、将 C10设置为820pF、有关如何选择 R1的更多信息、请参阅 TI 精密 ADC 实验室。 (第4和5节)
training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
如果您有任何疑问、请告诉我。
使用1:1变压器将起作用。
Matej、
如果输入端为230V、则更改 R6和 R7将在 ISO224的输入端产生11.4V 电压、这是正常的。
为什么必须将 C10的值更改为237pF? 在我的上一篇文章中、我建议为 C10使用820pF 的电容。
如果您无法确定如何设置 R1、我建议您观看我在上一篇文章中建议的视频、并考虑将 R1设置为105欧姆。
这将为您提供 1.85MHz 的低通滤波器频率、从而以低于截止频率的频率有效传递所有信号。 为了获得更高的性能和更清晰的信号、您可能需要将 R 值调整为更接近5kHz。
1/(2 π R*C)
在选择 R1之前、您的原理图不完整。