This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:系统校准和自校准

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735272/ads124s06-system-calibration-and-self-calibration

器件型号:ADS124S06

您好!

我想问您一个有关"校准"的基本问题。

设备上有2种校准模式:自校准模式和系统校准模式。

我理解"系统"校准的含义、但我对"自我"并不了解。

我想我们不需要"自"校准...

您会告诉我如何/何时使用自校准?

感谢您的友好支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suzuki-San、

    系统校准可以是失调电压或增益、以调整外部组件误差。 例如、如果 ADS124S06前面有一个放大器、该放大器的失调电压需要从测量中移除。 通过将输入设置为0V 输入、您可以针对传感器路径和 ADC 偏移进行调整。 偏移值存储在 OFCAL 校准寄存器中、以便从后续转换中减去。 同样、可以通过将输入设置为满量程并发出系统增益校准命令来完成系统增益校准。 完成后、比例因子保存到 FSCAL 增益校准寄存器中。 始终在增益校准之前发出偏移校准。

    在许多情况下、只有传感器连接到输入端。 在这种情况下、您只需要补偿 ADC 的偏移。 当针对偏移发出自校准(这是 ADS124S06的唯一自校准)时、会在器件多路复用器上创建内部短路、以将 AINP 和 AINN 输入短接在一起。 从0V 开始的任何偏移差值都被放置在偏移校准寄存器中、然后在从器件读出之前、从所有后续 ADC 转换中减去偏移校准寄存器。 无需进行自增益校准、因为该器件在出厂时针对各种 PGA 设置进行了调整。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob-San:
    非常感谢!
    我很理解。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

     我想向您提出更多问题。

    1) 1)为什么不准备"自增益校准"?

       或"INL"包括"增益误差"、对吧?

    2) 2)您会告诉我 INL 和增益误差之间的关系吗?

       我仍在混淆 INL 的含义。

    很抱歉我的基本问题、但感谢您的友好支持。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    正如我在前一个响应中提到的、没有自增益校准、因为 ADS124S06针对每个 PGA 增益设置进行了出厂调整。  换言之、器件的增益已校准。  系统增益校准将考虑 ADC 以外器件的增益误差、例如传感器、放大器等、并将校正总系统增益误差。

    增益误差是实际输出斜率相对于理想值的差异、在满量程时最为明显。

    如果通过校准(通过系统校准出厂校准)校正增益、以便端点与理想值匹配、则 INL 误差是与理想斜率的最大偏差。  如果未校正增益误差、则需要对所有误差源进行 RSS 处理。  因此、增益误差是线性斜率的漂移、而 INL 误差是最大点处的偏差。

    另一种考虑方法是增益误差是两条线性线的斜率变化、INL 误差是与理想线性线的曲线(或 ADC 与理想响应的接近程度)相似的偏差。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    非常感谢您的友好回复、很抱歉我没有注意到您之前的回复。

    我很理解。

    此致、