主题中讨论的其他器件: ADC34J44
您好!
我的板有两个问题。
使用较低的采样率
我正在使用 ADC34J44EVM 和 TSW14J56EVM 进行数据采集。
我使用的是 ADC3000 GUI 和 HSDC Pro 软件。
我使用了随 ADC 3000 GUI 一起提供的以下配置文件来初始化 ADC 板。
'ADC3xJxx_80MSPS_Operation_LMK_setting.cfg
这将以80MSPS 的速率运行电路板、我可以从 TSW14J56EVM 获取数据。
我需要一种处理较低采样率的方法、例如5MSPS 或10MSPS。
如何为应用配置电路板?
2.获取低频信号时出现问题
我已经使用函数发生器在通道 B 上针对1kHz 至10MHz 的各种频率对电路板进行了测试。
我使用上述80MSPS 配置文件获取了数据。
我发现、对于低于300kHz 的频率、信号开始衰减。
如何在不衰减的情况下使用较小的信号频率(1-50kHz)?
此致、
苏德