This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44EVM:改变 ADC 的采样率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44EVM, ADC34J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734518/adc34j44evm-altering-the-sampling-rate-of-the-adc

器件型号:ADC34J44EVM
主题中讨论的其他器件: ADC34J44

您好!

我的板有两个问题。

使用较低的采样率

我正在使用 ADC34J44EVM 和 TSW14J56EVM 进行数据采集。
我使用的是 ADC3000 GUI 和 HSDC Pro 软件。
我使用了随 ADC 3000 GUI 一起提供的以下配置文件来初始化 ADC 板。
'ADC3xJxx_80MSPS_Operation_LMK_setting.cfg


这将以80MSPS 的速率运行电路板、我可以从 TSW14J56EVM 获取数据。

我需要一种处理较低采样率的方法、例如5MSPS 或10MSPS。

如何为应用配置电路板?

 

2.获取低频信号时出现问题

我已经使用函数发生器在通道 B 上针对1kHz 至10MHz 的各种频率对电路板进行了测试。

我使用上述80MSPS 配置文件获取了数据。

我发现、对于低于300kHz 的频率、信号开始衰减。

如何在不衰减的情况下使用较小的信号频率(1-50kHz)?

 

此致、

苏德

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudeep、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    该 ADC 的最小采样率为10MSPS。 有关 采样率要求的更多信息、请参阅 ADC34J44数据表的第53页。

    要获得10MSPS 采样率、可为 ADC 提供更高频率的时钟、然后使用 ADC3000 GUI 的"Common"选项卡( 用户指南第16页)下的 clk 分频器选项分频至所需的采样率。  在同一个选项卡中、对于低于35MHz 的采样频率、应选择低速选项。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。
    请帮助我回答以下问题

    >>此 ADC 的最小采样率为10MSPS。 您可以参考 ADC34J44数据表的第53页。要获得10MSPS 采样率、可以向 ADC 提供更高频率的时钟、然后使用"Common"选项卡下 ADC3000 GUI 中的 clk 分频器选项分频至所需的采样率 (第16页、用户指南)。

    ADC34J44 ADC 数据表显示、需要更改2个寄存器(2Bh 和30h)值以配置10MSPS (40x 模式)采样。
    是否应该通过更新这些寄存器值并使用该文件来创建新的配置文件? 该软件只有3个默认文件、可处理80、128和160MSPS 采样。 需要更清楚地了解如何针对所需的采样率配置电路板。
    还需要


    >>在同一个选项卡中、对于低于35MHz 的采样频率、应选择低速选项。

    低于35MHz 意味着什么。 是否有范围?
    启用低速选项后、我尝试使用介于(1-100kHz)之间的频率、但仍然发现信号衰减。
    我需要电路板在 kHz 范围内工作、而不会出现任何信号衰减和失真。

    提前感谢

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -输入路径上的变压器的范围介于1MHz-400MHz 之间。 如果您要使用较低的频率、则必须使用直流耦合。 也就是说、移除变压器并将差分信号直接输入 ADC 或使用在所需频率范围内工作的变压器。

    启用低速选项后、我尝试使用介于(1-100kHz)之间的频率、但仍然发现信号衰减。
    我需要电路板在 kHz 范围内工作、而不会出现任何信号衰减和失真。
    -我只想澄清一下、这是输入频率还是采样率?

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我将尝试在直流耦合模式下使用它。

    要以10MSPS 采样数据、我尝试了以下操作:

    我已更新了 ADC 数据表中提到的 ADC 板配置文件、并通过 ADC3000 GUI 将其加载到板上。

    我使用 TSW14J56EVM 从 ADC 板捕获数据。 使用 HSDC 专业版软件时、我加载了 ADC34J4x_LMF_442 ini 文件。

    我遇到了错误、如下图所示。

     

    如何解决此问题?

    我是否需要加载不同的 ini 文件和固件?

    我需要使用 TSW14J56EVM 以10MSPS 的速率捕获数据。

    例如、如果我使用信号发生器在通道 B 输入端施加1MHz 的正弦波、如果我以10MSPS 采样、我应该在1个时间段内看到10个采样点。