请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5682Z 主题中讨论的其他器件:LMH6702
您好!
我计划在我们的系统中使用 DAC5682。 器件的输出将是单端+/- 0.5V 信号。 客户需要有直流耦合解决方案、我不确定输出放大器。 您能给我一些建议来为这个系统选择最佳放大器吗? 为了提供最大范围、最好达到等于1的增益。 整个系统的噪声必须尽可能低。
此致
Bartek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.