This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:DAC5682单端输出。

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734095/dac5682z-dac5682-single-ended-output

器件型号:DAC5682Z
主题中讨论的其他器件:LMH6702

您好!
我计划在我们的系统中使用 DAC5682。 器件的输出将是单端+/- 0.5V 信号。 客户需要有直流耦合解决方案、我不确定输出放大器。 您能给我一些建议来为这个系统选择最佳放大器吗?  为了提供最大范围、最好达到等于1的增益。 整个系统的噪声必须尽可能低。

此致
Bartek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartek、

    最大输出频率是多少?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、
    感谢您的回答。
    最大输出频率为1.8GHz。

    谢谢、
    Bartek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartek、

    当 DAC 的最大采样率仅为1GHz 时、为何如此之高? 了解一下 LMH6702。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Eben
    此致
    Bartek