This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:温度传感器值错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735440/ads1120-temperature-sensor-value-error

器件型号:ADS1120

我已将 ADS1120配置为测量芯片中传感器的内部温度。 传感器附近没有外部热物体。 因此、从技术上讲、它应该读取室温(我认为这是)。 室温约为22-23°C、但传感器读数为30°C。 我的确移动了寄存器值(右移2位) 、并将十进制值乘以0.03125、如手册中所述、它的读数仍然为30C。 有人能不知道有什么原因吗?

配置寄存器:

寄存器0:0000 0000

寄存器1:0000 0110

寄存器2:0001 0000

寄存器3:0000 0000

谢谢、

此致、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    欢迎来到 E2E 论坛! 感谢您发送配置设置。 当您使用连续转换时、您是直接读取转换结果还是使用 RDATA 命令读取转换结果? 在计算之前查看几个原始 ADC 结果也会有所帮助、以确定是否存在其他问题。

    ADS1120温度传感器不监测环境温度、而是监测封装内的硅片温度。 如果周围元件或 PCB 温度高于环境室温、则会看到差异。 此外、可能会有少量的自发热、但对于您使用的配置、这会是一个非常小的变化。 与环境的7摄氏度差异很大、因此请检查器件周围或附近可能产生热量的任何事物的温度。

    此外、请检查以确保在从器件读取结果时没有错误。 30度 C 读取值是来自 ADS1120的0xFF00结果数据。 该温度应波动一些。 我会尝试对 ADS1120加热或冷却、以查看该值是否波动、以确保您正确读取和计算结果。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的建议。 我确实检查了该值、并且该值出现波动(根据您的回答的最后部分)。 我假设温度传感器响应环境温度。 我将检查传感器附近是否有其他加热点。
    要回答您的第一个问题、是的、我直接读取结果(因为我不必像在单次模式下那样每次都发送启动/同步、所以我只发送一次)。
    感谢你的帮助。

    此致、
    Kartik