Other Parts Discussed in Thread: ADS1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120 我已将 ADS1120配置为测量芯片中传感器的内部温度。 传感器附近没有外部热物体。 因此、从技术上讲、它应该读取室温(我认为这是)。 室温约为22-23°C、但传感器读数为30°C。 我的确移动了寄存器值(右移2位) 、并将十进制值乘以0.03125、如手册中所述、它的读数仍然为30C。 有人能不知道有什么原因吗?
配置寄存器:
寄存器0:0000 0000
寄存器1:0000 0110
寄存器2:0001 0000
寄存器3:0000 0000
谢谢、
此致、
Kartik