你(们)好
请参阅此帖子的新回复。
我已经向中国 PCB 制造商订购了 PCB、在对 PCB 制造进行 PCB 修改后、接地层在 DAC 的 LSB 线下方稍稍稍被移除
正如您在下图中看到的、输入电容为5pF、但输入的输入电阻是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请参阅此帖子的新回复。
我已经向中国 PCB 制造商订购了 PCB、在对 PCB 制造进行 PCB 修改后、接地层在 DAC 的 LSB 线下方稍稍稍被移除
正如您在下图中看到的、输入电容为5pF、但输入的输入电阻是多少?
此致
实际上、我遇到了一个问题:
我已经向中国 PCB 制造商订购了 PCB、在对 PCB 制造进行 PCB 修改后、接地层在 DAC 的 LSB 线下方被移除、如下所示
总线下的第二层(顶层和 L2之间的距离仅为4mil):
线路为1300mil、宽度为7mil、厚度为1oz、与往常一样、线路输入端有一个22 Ω 串联电阻器。 频率为200MHz (我没有使用275MHz)、逻辑电平为3.3V。
*我是否可以用50或75 OM 电阻器替换电阻器以减少振铃或过冲?
*或者,我能否划伤线路的一部分并像下面那样在该部分上焊接一个0402电阻器:
*或者,我是否可以划伤一部分线路并在非常靠近 DB0引脚的位置焊接一个50欧姆0402电阻器?
*或者我可以用铜带覆盖边界下面和线附近吗?
这就是我想知道 DAC 输入电路的原因。
谢谢
我已将问题建模如下:
但我不确定 DAC 的输入电路。 请帮我找到解决方案:|
我已经使用10kHz SMD 测试仪测量了线路特性。
所有50欧姆线路 在 DAC 散热焊盘上都有6pF 电容、但该引脚没有任何电容、但该线路在接地层的旁边具有2.5pF 电容。
根据以下链接、我计算了电感:
chemandy.com/.../flat-wire-inductor-calculator.htm
引脚输入端的开关电阻是多少? 非常重要。 因为它可以非常有效地减少任何振铃和过冲。
我很失望。
谢谢