This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:高速 DAC PCB 中的问题

Guru**** 2544430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733877/dac5672a-a-problem-in-a-high-speed-dac-pcb

器件型号:DAC5672A

你(们)好

请参阅此帖子的新回复。

我已经向中国 PCB 制造商订购了 PCB、在对 PCB 制造进行 PCB 修改后、接地层在 DAC 的 LSB 线下方稍稍稍被移除  

正如您在下图中看到的、输入电容为5pF、但输入的输入电阻是多少?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XYZ、

    我已将您的问题转发给设备所有者。 他应该很快回来。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我遇到了一个问题:

    我已经向中国 PCB 制造商订购了 PCB、在对 PCB 制造进行 PCB 修改后、接地层在 DAC 的 LSB 线下方被移除、如下所示

    总线下的第二层(顶层和 L2之间的距离仅为4mil):

     线路为1300mil、宽度为7mil、厚度为1oz、与往常一样、线路输入端有一个22 Ω 串联电阻器。 频率为200MHz (我没有使用275MHz)、逻辑电平为3.3V。

    *我是否可以用50或75 OM 电阻器替换电阻器以减少振铃或过冲?

    *或者,我能否划伤线路的一部分并像下面那样在该部分上焊接一个0402电阻器:

    *或者,我是否可以划伤一部分线路并在非常靠近 DB0引脚的位置焊接一个50欧姆0402电阻器?

    *或者我可以用铜带覆盖边界下面和线附近吗?

    这就是我想知道 DAC 输入电路的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将问题建模如下:

    但我不确定 DAC 的输入电路。 请帮我找到解决方案:|

    我已经使用10kHz SMD 测试仪测量了线路特性。

    所有50欧姆线路 在 DAC 散热焊盘上都有6pF 电容、但该引脚没有任何电容、但该线路在接地层的旁边具有2.5pF 电容。

    根据以下链接、我计算了电感:

    chemandy.com/.../flat-wire-inductor-calculator.htm

     引脚输入端的开关电阻是多少? 非常重要。 因为它可以非常有效地减少任何振铃和过冲。

    我很失望。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、xyz xyz、

    数据表第21页的图23显示了数据输入线路的输入电路。 下面是数据表的链接。
    www.ti.com/.../dac5672a.pdf

    此致、
    Neeraj