This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 ADC32RF45EVM 以及精选的 Xilinx Ultrascale 和7系列电路板。 我已成功使用评估软件和 Xilinx ZC706来证明 ADC 工作正常。
下一步是构建面向 EVM 的 Vivado 项目、并编写一个基本驱动程序、用于配置 ADC32RF45本身、LMK04828和 LMX2582合成器。
我可以通过 TI GUI 的寄存器转储来获取软件驱动程序设置。 但是、是否有可用于参考的 Vivado 项目? 如何获取该评估版本或获取 TI 在位文件中提供的评估设计的来源?
谢谢!
您好、Jim、
我不是在寻找 Zynq 的 SPI 示例代码来与 ADC32RF45通信-这是很愚蠢的要求。 我正在寻找 Vivado 项目、该项目设置了从 ADC32RF45获取样片所需的硬件。 这包括 JESD 内核等 任何最新一代的 Xilinx FPGA 都可以满足这一要求。
谢谢!
CW、
这是我发送的内容。 您可以在 Vivado 中运行一个脚本文件来创建一个项目、使您能够使用 Vivado 从 ADC 采集数据。 请阅读此文件夹中的 pdf 文档以了解更多信息。
此致、
Jim
很抱歉-我误解了上一篇文章、尽管您正指我进入 Xilinx 网站。 这正是我想要的、非常感谢您使用 Vivado TCL 脚本来完成任务。
感谢你的帮助。
CW、
您可以从下面的 Xilinx 网站下载该软件。
此致、
Jim
www.xilinx.com/.../JESD204B_UltraScale_Hardware_Demo_2016_1_v1.3.zip