This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45EVM Xilinx Vivado 项目

Guru**** 2545110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, LMK04828, LMX2582, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733564/adc32rf45-adc32rf45evm-xilinx-vivado-project

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2582

您好!

我有 ADC32RF45EVM 以及精选的 Xilinx Ultrascale 和7系列电路板。 我已成功使用评估软件和 Xilinx ZC706来证明 ADC 工作正常。

下一步是构建面向 EVM 的 Vivado 项目、并编写一个基本驱动程序、用于配置 ADC32RF45本身、LMK04828和 LMX2582合成器。

我可以通过 TI GUI 的寄存器转储来获取软件驱动程序设置。 但是、是否有可用于参考的 Vivado 项目? 如何获取该评估版本或获取 TI 在位文件中提供的评估设计的来源?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给设备所有者。 他很快就会回来。

    谢谢。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、我会留意这一点。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CW1241、

    我们没有通过 FMC 连接器写入 SPI 接口的示例设计。 示例 Xilinx 源代码可从以下链接下载:

     

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不是在寻找 Zynq 的 SPI 示例代码来与 ADC32RF45通信-这是很愚蠢的要求。 我正在寻找 Vivado 项目、该项目设置了从 ADC32RF45获取样片所需的硬件。 这包括 JESD 内核等 任何最新一代的 Xilinx FPGA 都可以满足这一要求。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CW、

    这是我发送的内容。 您可以在 Vivado 中运行一个脚本文件来创建一个项目、使您能够使用 Vivado 从 ADC 采集数据。 请阅读此文件夹中的 pdf 文档以了解更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉-我误解了上一篇文章、尽管您正指我进入 Xilinx 网站。 这正是我想要的、非常感谢您使用 Vivado TCL 脚本来完成任务。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可公开访问的包含这些文件/脚本的 Git repo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CW、

    您可以从下面的 Xilinx 网站下载该软件。

    此致、

    Jim

    www.xilinx.com/.../JESD204B_UltraScale_Hardware_Demo_2016_1_v1.3.zip