This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:嵌入式 C 代码示例、用于设置 ADS7953EVM 并通过 SPI 与之通信

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734614/ads7953evm-pdk-sample-embedded-c-code-to-setup-and-communicate-with-the-ads7953evm-over-spi

器件型号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7953

您是否有任何充分利用/应用嵌入式 C 代码来设置 ADS7953EVM 并与之通信?

我正在使用 RH850微控制器、并将与 ADS7953外部 ADC 连接、以便通过 SPI 读取高侧电压和温度值。 那么、寻找将在 RH850 micro 上运行的示例 C 代码来读取该外部 ADC。

谢谢、

Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很显然、我们没有示例代码。 EVM 登录页面中提供了一个软件、用于支持使用我们的 EVM 评估器件

    创建与 ADC 通信的代码时、务必遵循 数据表中给出的器件时序图。 确保通信正确的一种简单方法是探测数字线路、CS、SDI、SDO、时钟  示波器快照中。  我发现这比尝试在长代码中查找错误更容易看到问题。

    另外、确保您的通信正确的另一种方法是将信息写入寄存器、然后读取它们。 这将确保您确实正确注册了器件。

    一旦您完美地完成了此操作,您就可以开始添加应用程序所需的任何 spepicic 模式。

    此致

    Cynthia