请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS7953
您是否有任何充分利用/应用嵌入式 C 代码来设置 ADS7953EVM 并与之通信?
我正在使用 RH850微控制器、并将与 ADS7953外部 ADC 连接、以便通过 SPI 读取高侧电压和温度值。 那么、寻找将在 RH850 micro 上运行的示例 C 代码来读取该外部 ADC。
谢谢、
Pramod