This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:从 TSC2007切换到 TSC2046E

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180516/tsc2046e-switching-to-tsc2046e-from-tsc2007

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件:TSC2007

大家好、
客户计划从 TSC2007切换到 TSC2046E;但是、存在一些问题。
Q1:由于接口从 I2C 更改为 SPI、他们计划切换到 TSC2046E。 因此、这是正确的器件吗?
Q2:与 TSC2007不同、TSC2046E 上没有电源序列。 我的理解是否正确?
Q3:TSC2007具有滤波器功能(MAV 滤波器)。 我在 TSC2046E 上看不到这一点。 如果是这样、客户应该关注什么?

谢谢、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:由于接口从 I2C 更改为 SPI、他们计划切换到 TSC2046E。 因此、这是正确的器件吗?  

    是的。。。


    Q2:与 TSC2007不同、TSC2046E 上没有电源序列。 我的理解是否正确?

    是的,数据表中没有建议。


    Q3:TSC2007具有滤波器功能(MAV 滤波器)。 我在 TSC2046E 上看不到这一点。 如果是这样、客户应该关注什么?

    是使用 MAV 滤波器的客户。 在没有滤波器的情况下、他在应用中是否看到问题? 如果应用在没有滤波器的情况下使用 foine、则不需要它