Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2046E 主题中讨论的其他器件:TSC2007、
大家好、
客户计划从 TSC2007切换到 TSC2046E;但是、存在一些问题。
Q1:由于接口从 I2C 更改为 SPI、他们计划切换到 TSC2046E。 因此、这是正确的器件吗?
Q2:与 TSC2007不同、TSC2046E 上没有电源序列。 我的理解是否正确?
Q3:TSC2007具有滤波器功能(MAV 滤波器)。 我在 TSC2046E 上看不到这一点。 如果是这样、客户应该关注什么?
谢谢、
Luke