主题中讨论的其他器件:ADS54J40、 LMK04828
e2e.ti.com/.../TI_2D00_JESD204c_2D00_IP_5F00_Clock_5F00_Config.pdf
您好!
我对 ADS54J40和 TI-JESD204-IP 的时钟配置有疑问。
请参阅随附的 pdf 文件。
1、应将多少 MHz 时钟输入 ADS54J40的 SYSREF? 配置8条通道时、ADC 的采样频率为1Gsps、线路速率为5Gbps。
2.我应该将多少 MHz 输入 TI-JESD204C-IP 的 REFCLK 中? 当我在收发器向导中输入5Gbps 的线路速率时、选择62.5MHz 作为实际参考时钟的默认值。
但是、LMK04828的 DCLK 无法使频率达到62.5MHz。
3.TI-JESD204C-IP 的 sysref 中应该放置多少 MHz?
4.TI-JESD204C-IP 的 sys_clk 中应放置多少 MHz? SYS_clk 似乎用于在 TI-204C-IP 上创建 freerun_clk。 我可以在收发器向导中选择62.5MHz 作为 DRP 时钟吗?
此致
Cho