请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7128 大家好、
请帮助推荐合适的 ADC、要求如下:
通道总数:10通道
2.位数:10位或以上
接口:I2C
电源电压:3.3V
:速率不少于1.6MSPS
6. 我的客户正在评估4+4+2和10通道解决方案。 请推荐相关的2通道、4通道、10通道 ADC。
此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助推荐合适的 ADC、要求如下:
通道总数:10通道
2.位数:10位或以上
接口:I2C
电源电压:3.3V
:速率不少于1.6MSPS
6. 我的客户正在评估4+4+2和10通道解决方案。 请推荐相关的2通道、4通道、10通道 ADC。
此致、
Charlie
您好 Charlie、
您能否仔细检查采样率、I2C 器件往往不支持如此快速的采样率。
我使用 28个器件根据其他一些参数进行了参数搜索。 请注意、没有一个将满足采样率、一旦对此进行了澄清、我们就可以进一步缩小选择范围
此致
Cynthia
您好 Charlie、
我不确定、对于太阳能电池板、但对于温度和电压等多种传感器测量、这是一种常见的用例、不需要如此高的采样率。
温度是一个变化非常慢的参数、每毫秒检查一次就足够好了。
如您所述、 ADS7128 是 一个不错的选择、即 ADS7142
此致
Cynthia