This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:推荐的 ADC

Guru**** 1826140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180528/ads7128-recommended-adc

器件型号:ADS7128

大家好、

请帮助推荐合适的 ADC、要求如下:

 通道总数:10通道
 2.位数:10位或以上

接口:I2C

电源电压:3.3V  

:速率不少于1.6MSPS

6. 我的客户正在评估4+4+2和10通道解决方案。 请推荐相关的2通道、4通道、10通道 ADC。  


此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    您能否仔细检查采样率、I2C 器件往往不支持如此快速的采样率。  

    我使用 28个器件根据其他一些参数进行了参数搜索。 请注意、没有一个将满足采样率、一旦对此进行了澄清、我们就可以进一步缩小选择范围  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的支持。  该器件用于室外太阳能控制平台、以处理多个传感器信号等。 您是否熟悉此应用? 通常需要多高的采样率?

    1.6MSPS 的采样率是客户工程师的建议值、而不是严格要求。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    我不确定、对于太阳能电池板、但对于温度和电压等多种传感器测量、这是一种常见的用例、不需要如此高的采样率。  

    温度是一个变化非常慢的参数、每毫秒检查一次就足够好了。  

    如您所述、 ADS7128 一个不错的选择、即 ADS7142  

    此致

    Cynthia