This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5671A:输出失真更大

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170656/ths5671a-output-comes-with-more-distortion

器件型号:THS5671A

为了测试 DAC、我们提供正弦波输入(3MHz)和 FPGA 的采样时钟46mhz。 输入完全是我们在 MATLAB 中检查的正弦波。 我们将 MODE 引脚接地、因此我们仅以偏移二进制形式提供输入。 但 DAC 输出的失真更大。 如何克服这一问题? 为了便于参考、我附加了原理图、并在 IOUT1和 IOUT2附近输出。 dac_schematicIOUT1Iout2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    您可以发布原理图的 PDF 吗? 所提供的快照原理图很难读取。

    您能否断开其余输出电路、然后重新进行 IOUT1/2测量?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请访问 attached.e2e.ti.com/.../8764.DAC_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vetrivel、

    您是否尝试过上述建议并尝试重新测量 DAC 输出?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    很抱歉耽误你的回答。 我将在明天更新详细信息。  

    谢谢、  

    Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉、回复太晚了。 我们尝试了您的建议、但也没有得到任何改进。 然后、我们在 DAC 输出线路上添加了0.1nF 电容器、以使波形平滑。 然后、我们能够获得1MHz 输出的平滑正弦波。 但对于5.75Mhz、输出看起来是锯齿波。 我想知道为什么会这样发生。 为了便于参考、我附上了1MHz 和5.75Mhz 的输出波形图像。

    此致、

    Vetrivel M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vetrivel、

    这是您为修改所做的吗? 请参见下面的。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vetrivel、

    是否可以移除 T1并监控 R522以查看输出情况? 这就像 TI THS5671EVM 设置(请参阅随附的)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rob、  

    通过移除电路的其余部分来获取共享输出。 T1也被移除。 我们单独检查了 DAC。  

    谢谢、此致、  

    Vetrivel M