为了测试 DAC、我们提供正弦波输入(3MHz)和 FPGA 的采样时钟46mhz。 输入完全是我们在 MATLAB 中检查的正弦波。 我们将 MODE 引脚接地、因此我们仅以偏移二进制形式提供输入。 但 DAC 输出的失真更大。 如何克服这一问题? 为了便于参考、我附加了原理图、并在 IOUT1和 IOUT2附近输出。 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了测试 DAC、我们提供正弦波输入(3MHz)和 FPGA 的采样时钟46mhz。 输入完全是我们在 MATLAB 中检查的正弦波。 我们将 MODE 引脚接地、因此我们仅以偏移二进制形式提供输入。 但 DAC 输出的失真更大。 如何克服这一问题? 为了便于参考、我附加了原理图、并在 IOUT1和 IOUT2附近输出。 

尊敬的 Rob:
很抱歉、回复太晚了。 我们尝试了您的建议、但也没有得到任何改进。 然后、我们在 DAC 输出线路上添加了0.1nF 电容器、以使波形平滑。 然后、我们能够获得1MHz 输出的平滑正弦波。 但对于5.75Mhz、输出看起来是锯齿波。 我想知道为什么会这样发生。 为了便于参考、我附上了1MHz 和5.75Mhz 的输出波形图像。
。 

此致、
Vetrivel M