This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:是否有比 ADS1299-4尺寸更小、功耗更低的器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181253/ads1299-4-do-you-have-any-device-which-is-smaller-size-and-lower-power-than-ads1299-4

器件型号:ADS1299-4

大家好、

我的一位客户 将 ADS1299-4用于其当前产品。
他们正在寻找 比 ADS1299-4更小尺寸和更低功耗的器件。

他们的详细要求如下。
通道数量:4通道
2.导联脱落检测:已实现
消耗电流:低于 ADS1299-4
ADC 分辨率:24位
模拟/数字电源电压:3.0V 两者
封装侧:小于  ADS1299-4

您是否有任何设备或类似设备、或者是否有开发此类新设备的计划?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?

    如果无法公开披露、请告知我。 我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChienChun、

    非常感谢您的回复。

    恐怕我不能透露客户的姓名。
    我将等待您的电子邮件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了电子邮件。 我们可以通过电子邮件进行通信。

    谢谢